Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ76952
我将基于 BQ76952 监测器和用于 I2C 通信的 M5AtomS3-Lite 构建一个 BMS。
我在特定时间(大约 17657 毫秒)后遇到电芯电压测量问题。 即使在禁用所有警报和计时器后、问题仍然存在。 读数从 2.98V 降至 2.73V。 在照片中、您可以看到 16 个单元格中的变化。