This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:PF 中 2 个电池组、带 DFETF、未熔断保险丝、分析显示没有问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616467/bq40z50-r1-2-packs-in-pf-with-dfetf-and-no-blown-fuse-analysis-shows-no-issue

器件型号: BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400、BQ40Z50-R2

我最近有两个包从 PF 的现场与 DFETF 和 SUV ,但没有熔断保险丝.  黑框表示首先发生 DFETF、然后是 SUV。  我打开其中一个电池包并测试了放电 FET、它工作正常。  关闭后、电流会读取 0mA、因此电流测量似乎不会出现任何失调电压问题。  阈值设置为–5mA、5s。   

A) 我想知道为什么首先检测到 DFETF?  在另一个电池包上、使用 EV2400、我清除了 PF、允许其进行预充电/充电高达 10%、现在运行正常。   已拔出充电器且电压为 10.54V。  大约 45 分钟后,它已经稳定到 10.23V。   已应用 1k 负载和电流读数 10mA。  拔下负载并读取 0mA、使电流精度正常。  是否存在 DFETF 可能不恰当地跳闸的动态情况?  

B) 我也想知道保险丝为什么没有熔断。  在下面这一主题中、我们非常清楚地解释了、无论电压如何、DFETF 都会熔断保险丝(除非 bq40Z50-R2 的行为与我的-R1 不同)。  此外、PF 状态中的 FUSE 位没有设置、因此我认为这不是它尝试过的情况、只是没有足够的电压来熔断它。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520788/bq40z50-r2-question-about-cfetf-and-dfetf-permanent-fail-and-fuse-blowing?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DFETF#

image.png

SN_23200677_with_DFETF.gg.csv

我为其中一个添加了 gg 文件。

我感谢任何帮助解释为什么这种行为发生。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    1. 在实际系统中很可能会发生某种情况。 可能存在 ESD 噪声、因此很难猜测。
    2. 我建议使用最新的固件并重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1. 我不明白它是如何成为 ESD 的、因为要检测 DFETF、电流需要在 5s 内读取–5mA 或更多。  这是一行 20 个读数、除非 ESD 事件以某种方式直接翻转存储器中的状态位、否则它们不会都受到 ESD 事件的影响。  但我有 2 个包已经这样做了,所以似乎也不可能。

    2. 这是在医疗设备应用中,因此不容易更新固件。  您是指切换到 bq40Z50-R5 器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、

    2.  这是在医疗设备应用中、因此不容易更新固件。  您是指切换到 bq40Z50-R5 器件吗?

    是的、正在尝试 R5 版本。  

    您是否确定系统中没有可能导致电流绕过 FET 的泄漏路径? 我对您的情况的理解如下:

    1. DFETF
    2. SUV

    为了使电池在 DFETF 之后达到 SUV、电池需要继续放电。 但是、如果 FET 被禁用、这不应该实现、因为 DFETF 已经触发。 如果电池长时间处于此状态、并且用户无法为电池充电、则在 DFETF 之后可能会达到低于此状态。 但是、我仍然怀疑实际系统中存在一些泄漏、这导致 DFETF 触发 PF、然后是 SUV 事件。

    如果您可以分享为原理图、那么我可以仔细检查一下。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们可以私下讨论、我很乐意分享我们的原理图。  我该如何将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了一个友谊请求。 然后、您可以在 E2E 中向我发送一条直接消息、附上该文件。 它将是私人的,所以只有你和我可以访问它。