This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:PRES 引脚的最大输出

Guru**** 2826805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623391/bq40z50-r2-max-output-for-pres-pin

器件型号: BQ40Z50-R2

尊敬的团队:

了解设计注意事项

客户需要检查 PRES 引脚的最大上拉电压

在数据表中、只有最小值

bq40z50-R2 的电压表

 

image.png

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 同时、请附加与项目关联的任何 log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    DS 规定 PRES 引脚上的绝对最大电压为 30V。 即使确实如此、大多数 IO 也只能高达 5V、因此请最大为 5V