This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:库仑计数和过充

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598040/bq78350-r1-coulomb-counting-and-overcharge

器件型号: BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIO

尊敬的所有人:

我们会遇到以下情况。 由于整个系统的高待机电流、电池组正在耗尽。 问题:库仑计数不考虑该待机电流。 待机电流高达–150mA。 分流器电阻为 0.5m Ω。

 
  • µV 分流器的压降:–150mA * 0.5m Ω=–25 μ A;
 
 

我有以下问题:

  • 当然、我们知道不建议测量接近 LSB 的电流。 但是、您能否解释一下是否存在未指定的阈值或内部阈值来启用或禁用库仑计数? 请参阅设置:
    • Quit - Current 设置为 4 *[IPScale = 10]= 40mA
    • DSG Current Threshold 设置为 10 *[IPScale = 10]= 100mA
    • ChgCurrent Threshold 设置为 5 *[IPScale = 10]= 50mA。
  •  库 仑计数器算法考虑的最小电流是多少? 是否有可定义的 阈值?
  • 除了发出复位信号外、是否还有办法让 BQ78350 通过  OpenCellVoltage 估算 SoC

非常感谢您的支持。

此致、  

Benedikt

 

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将在   可能的情况下与应用工程师进行审核和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bebedikt、

    1. 此器件的死区是什么? 电量监测计会忽略任何低于该阈值的电流
    2. 复位是电量监测计估算 SoC 的最快方法。 DoD 也将更新。

    它们是否在–150mA 待机电流期间将器件置于睡眠状态? 电量监测计中的睡眠模式往往会减慢列计数器和 ADC 的采样率、这可能会导致 SoC 错误。

    此致、

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的答复。 我代表我的同事添加一个信息。

    1.这些是当前死区的以下设置:  

    减少 电流死区 死区 4. mA
    减少 电流死区 库仑计数器死区 38 264nV/

    2.根据经验、RESET 会切换 AFE DSG 引脚、直到再次初始化。

    和硬件设置而变化。 我们的计算公式如下:
    库仑计数器死区=  38 * 264 = 10032nV =~10.03 uV /8.44 uV =~2(ADC 阶跃)* 16.9mA(每个阶跃的电流)= <库仑计数器的 33.8mA 电流将被死区、对吧?
    电流死区= 4 * 10 (ipscale)=< 40mA(~3 ADC 阶跃)=在电流测量时将为零、考虑到 150mA * 0.5mOhm = 75uV/8.44uV =~9 ADC 阶跃 =为什么这些数字不随时间或我们缺少的主要元素而累积?

    请详细了解计算、如果我们缺少 Major、请说明一下。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    器件在此 150mA 待机电流期间是否处于睡眠状态? 您可以共享配置文件吗?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    如何与您共享配置文件? gg — 文件还是 srec?  

    是的、遗憾的是、器件在待机模式下会消耗 150mA。

    此致、

    Benedikt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benedikt、

    在睡眠模式期间、电量计的 CC 采样率要比唤醒时慢得多、因此如果您的 FG 在有 150mA 负载时处于睡眠状态、随着时间的推移、可能会导致 SoC 内部出现。

    在 BQStudio 中、您可以通过“Data Memory“-> Export 来提取.gg 文件或.srec 文件。

    在 BQStudio 中、可提取“Programming"或“或“Golden Image“选项卡中的.srec 文件。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    ...终于找到了按钮上传 gg.csv

    e2e.ti.com/.../for_5F00_upload_5F00_20240322.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benedikt、

    您的.gg 文件显示了 4mA 的死区和 8mA 的睡眠电流、因此 FG 似乎应该跟踪此电流。

    显示 FG 正在读取此 150mA 待机电流的过程中是否有任何日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../apkch_5F00_7s11p_5F00_ps_5F00_20251204_5F00_part_5F00_1_5F00_shrink.log

    尊敬的 Miguel:  

    请参阅所附的日志、从上午 9:00 开始、到下午 5:00 结束。 ~、电流为 Δ I 150mA 持续 8 小时、这应导致累积电荷~1.2Ah。 参数集等于您之前收到的设置。  

    您可以看到、20mA 的剩余容量从 3184 (* 10mA) 降至 3182 (* 10mA)、这 大概 与电子负载和自放电设置有关。

    那么、在捕获电流时、为什么库仑计数在上述设置下不起作用?

    此致、

    Benedikt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benedikt、

    我仔细看了一下您的日志。  您是否检查过是否必须缩小设计容量? 此外,还有一个死区,也必须减少探测: