Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO
器件型号: BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350、 BQSTUDIO
尊敬的所有人:
我们会遇到以下情况。 由于整个系统的高待机电流、电池组正在耗尽。 问题:库仑计数不考虑该待机电流。 待机电流高达–150mA。 分流器电阻为 0.5m Ω。
- µV 分流器的压降:–150mA * 0.5m Ω=–25 μ A;
我有以下问题:
-
当然、我们知道不建议测量接近 LSB 的电流。 但是、您能否解释一下是否存在未指定的阈值或内部阈值来启用或禁用库仑计数? 请参阅设置:
-
Quit - Current 设置为 4 *[IPScale = 10]= 40mA
-
DSG Current Threshold 设置为 10 *[IPScale = 10]= 100mA
-
ChgCurrent Threshold 设置为 5 *[IPScale = 10]= 50mA。
-
- 库 仑计数器算法考虑的最小电流是多少? 是否有可定义的 阈值?
- 除了发出复位信号外、是否还有办法让 BQ78350 通过 OpenCellVoltage 估算 SoC?
非常感谢您的支持。
此致、
Benedikt