请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25180
您好:
是否可以在充电器 IC 和电量监测计之间共享单个电池 NTC?
我希望两个器件使用相同的温度基准、但我担心、由于这些输入可能会为 NTC 测量提供电流、因此一个器件可能会影响另一个器件的读数。
是否有任何人成功实施了该措施、或者是否有建议的方法来避免干扰?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: BQ25180
您好:
是否可以在充电器 IC 和电量监测计之间共享单个电池 NTC?
我希望两个器件使用相同的温度基准、但我担心、由于这些输入可能会为 NTC 测量提供电流、因此一个器件可能会影响另一个器件的读数。
是否有任何人成功实施了该措施、或者是否有建议的方法来避免干扰?
谢谢你。
您好 João
感谢您的联系。
电池 NTC 不应在充电器 IC 和电量监测计之间共享。 如您所述、 如果电量监测计和充电器共用同一个 NTC、则每个器件都会偏置 NTC、从而在 NTC 上产生一个电压、这两个器件都不会将其解释为 NTC 的实际温度。
我建议 使用电量监测计进行外部 NTC 监控、因为它具有高精度和可配置性。 MCU 可以从电量监测计中读取电池温度、并通过 I2C 禁用充电。
如果您要同时使用充电器和电量监测计进行冗余 NTC 监控、则应为每个器件使用单独的 NTC。
此致、
Alec