This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:与充电器和电量监测计共享 NTC

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629865/bq25180-share-ntc-with-charger-and-fuel-gauge

器件型号: BQ25180

您好:

是否可以在充电器 IC 和电量监测计之间共享单个电池 NTC?

我希望两个器件使用相同的温度基准、但我担心、由于这些输入可能会为 NTC 测量提供电流、因此一个器件可能会影响另一个器件的读数。

是否有任何人成功实施了该措施、或者是否有建议的方法来避免干扰?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 João

    感谢您的联系。

    电池 NTC 不应在充电器 IC 和电量监测计之间共享。 如您所述、 如果电量监测计和充电器共用同一个 NTC、则每个器件都会偏置 NTC、从而在 NTC 上产生一个电压、这两个器件都不会将其解释为 NTC 的实际温度。

    我建议 使用电量监测计进行外部 NTC 监控、因为它具有高精度和可配置性。 MCU 可以从电量监测计中读取电池温度、并通过 I2C 禁用充电。

    如果您要同时使用充电器和电量监测计进行冗余 NTC 监控、则应为每个器件使用单独的 NTC。

    此致、

    Alec