This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:可扩展 PMIC GUI 问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6593-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630044/tps6593-q1-scalable-pmics-gui-issue

器件型号: TPS6593-Q1

我正在尝试通过 GUI 对 TPS6593-Q1 进行编程。 我不希望降压稳压器进行多相操作、但 GUI 默认为多相、并且更改配置的选项灰显、正如您可以在屏幕截图中看到的那样。 GUI2.pngGUI1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    您使用的 GUI 是哪个版本? 您是从现有配置开始的吗?

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    是否为多相/4 相配置了降压稳压器? 我想您必须先取消选择它。

    -凯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 不允许我更改配置、如上面的第一张屏幕截图所示。 该电源轨是否需要针对多相配置进行优化。 否变灰。 此外、显示 BUCK1_2_3_4_4 的第二个屏幕截图不允许进行任何更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    如果不需要多相、转到系统信息选项卡并将 PHASE_CONFIG 值更改为 1+1+1+1+1。 然后您将能够修改 BUCK。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了问题、但我还有一个问题。 当降压转换器配置为单相时、为什么有两个 Vout 选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    这与多相无关、它只是一个器件功能。 每个降压转换器都有 2 个 VOUT 寄存器、允许您根据需要设置 2 种不同的设置。  BUCKn_VSEL 寄存器选择当前要使用的输出寄存器(或在 GUI 中、此寄存器是您希望启动 VSEL 的输出寄存器)。 但例如、PFSM 的命令会在操作期间响应不同的事情、您可能会改变 VSEL、从而现在选择其他输出。 例如、 REG_WRITE_VCTRL_IMM 命令

    此致、

    Katie