This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4104-SEP:输出电容器的 ESR 值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4104-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630462/tps7h4104-sep-esr-value-of-output-capacitor

器件型号: TPS7H4104-SEP

大家好、我是 Munsu Baek。

我目前正在使用 TPS7H4104-SEP 为我们的电子模块设计电源电路。

根据数据表中的公式 36、我选择了输出电容器的最大 ESR 值。 在本例中、通道 1 为 10m Ω、通道 2 为 19m Ω、通道 3 为 24m Ω、通道 4 为 47m Ω。

但是、ESR 值在大约 0m Ω 至 30m Ω 范围内的钽电容器似乎都使用有机材料。 由于我们的应用适用于航天环境、因此无法使用含有有机材料的电容器。

您能否解释一下、如果输出电容器的 ESR 超过公式 36 计算出的值、可能会出现哪些问题? 此外、能否推荐任何不使用有机材料而提供低 ESR 的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munsu:

    公式 36 用于计算实现所需输出电压纹波(用作公式输入)所需的最大 ESR。 因此、如果超过了由公式产生的 ESR 值、 则转换器的输出电压纹波将大于所需的输出电压纹波(基于输入到 Eq)。 36)

    但请注意、ESR 是以公式 (Eq) 计算得出的。 36 是用于 COUT 的所有电容并联组合的总 ESR。 因此、即使每个电容器都具有更高的 ESR、将多个并联放置在输出端也可以降低转换器输出端的总 ESR。

    谢谢、
    Andy