Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4104-SEP
器件型号: TPS7H4104-SEP
大家好、我是 Munsu Baek。
我目前正在使用 TPS7H4104-SEP 为我们的电子模块设计电源电路。
根据数据表中的公式 36、我选择了输出电容器的最大 ESR 值。 在本例中、通道 1 为 10m Ω、通道 2 为 19m Ω、通道 3 为 24m Ω、通道 4 为 47m Ω。
但是、ESR 值在大约 0m Ω 至 30m Ω 范围内的钽电容器似乎都使用有机材料。 由于我们的应用适用于航天环境、因此无法使用含有有机材料的电容器。
您能否解释一下、如果输出电容器的 ESR 超过公式 36 计算出的值、可能会出现哪些问题? 此外、能否推荐任何不使用有机材料而提供低 ESR 的电容器?