Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO
产品型号: BQ40Z80
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
您好!
我有一个特殊的问题,我无法找到一个治疗。 上下文:我们有一个 6S2P 电池、总容量为 22Ah、Rsense 为 1m Ω。 我们使用 Amprius 硅阳极电池。 这些电池已经具有 TI ChemID。 我们遵循了 slua848 中描述的确切指令。 经过一些小问题(见其他帖子),我们有一个成功的 Lstatus 0x0E。 我们将该黄金映像放置在 15 个原型上、并按照 slua868 中所述执行单独的电压和电流校准。
问题:在我们的应用内部并汲取高电流(电池应该能够处理)时、电池会关闭、SoC 降至 0%。 这个范围从一个原始 S0C 在 30%到 10%之间。 在连接到电子负载时、在 BQ40Z80 由于 UVP 而降低功率之前、我仍然能够消耗它的大量功率。
什么可能导致此跌落? 原始 FCC 应该正确。 我在 limetime 数据库中看不到任何错误。 我已经添加了一个日志,其中我释放所谓的空电池和原始的黄金映像.gg 文件,这是黄金映像创建的一部分。
IM empty.logGolden image.gg.csv