Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO, MSPM0G3507, USB2ANY, EV2400
部件号: BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507、BQ76952、BQSTUDIO、 USB2ANY、EV2400
你好
我们正在开发一个具有 BQ34Z100PWR-R2 电量监测计的 BMS。 我们遇到的电压测量不正确、我们正在寻求有关如何解决此问题的建议。
我们有一个 13s2p 电池组。 我将在这篇文章中附上 Altium 设计文件和固件文件。
- 我们能够使用 MSPM0G3507 MCU 与电量监测计通信。 我们能够读取电量计感测到的电压。 它的读数为 714mV、而不是预期的 842mV(电池包电压为 50V 电阻分压器为 953k 顶部和 16k 底部)。
我们已经测量了 BAT 引脚上的电压、我们看到电压在正确值 842mV 和 714mV 之间转换。 该频率以 1Hz 的频率重复。 似乎电量监测计对电压进行采样、这会导致电压下降、然后读取到不正确的值。
这是预料之中的吗? 我们做什么错了? 如何解决此问题?
- 对于这种使用 MSPM0 MCU 的电量监测计的代码示例、我非常感激、因为我们到目前为止遇到了很大的问题。 BQ76952 的代码示例很好、使用它们没有问题。
是否有任何适用于该电量监测计的代码示例?
请让我知道您需要我方面的更多信息、以便您能够成功地分析问题。
谢谢大家、谨致问候、
Samo Smodiš ć