This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:进入运输模式序列

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629761/bq25618-entering-shipping-mode-sequence

器件型号: BQ25618

尊敬的团队:

 

我想与您确认是否使用此顺序进入运输模式、是否存在任何硬件风险?

 

  1. 插入适配器
  2. 确保充电器 IC 检测到 VBUS
  3. 设置 BATFET_DIS =1
  4. BATFET_RST_WBUS = 1
  5. 5 卸下适配器
  6. MCU 关断
  7. 充电器进入运输模式

 

请提供建议。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    如果禁用 BATFET、则器件将在移除适配器后进入运输模式。 也建议使用这一组  BATFET_RST_WBUS 然后再禁用 BATFET 。  因此、修订后的顺序如下:

    1.插入适配器
    2.确保充电器 IC 检测到 VBUS
    3. BATFET_RST_WBUS = 1
    4.设置 BATFET_DIS = 1
    5.卸下适配器
    6.充电器进入运输模式
    7. MCU 关闭

    此致、
    Ibrahheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    我得到纠正。 您现在知道、在禁用 BATFET 之前/之后设置 BATFET_RST_WBUS 不会影响器件进入运输模式。 您的顺序应该正常。

    此致、
    Ibrahheem