请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25618
尊敬的团队:
我想与您确认是否使用此顺序进入运输模式、是否存在任何硬件风险?
- 插入适配器
- 确保充电器 IC 检测到 VBUS
- 设置 BATFET_DIS =1
- BATFET_RST_WBUS = 1
- 5 卸下适配器
- MCU 关断
- 充电器进入运输模式
请提供建议。 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: BQ25618
尊敬的团队:
我想与您确认是否使用此顺序进入运输模式、是否存在任何硬件风险?
请提供建议。 非常感谢!
尊敬的 Ernest:
如果禁用 BATFET、则器件将在移除适配器后进入运输模式。 也建议使用这一组 BATFET_RST_WBUS 然后再禁用 BATFET 。 因此、修订后的顺序如下:
1.插入适配器
2.确保充电器 IC 检测到 VBUS
3. BATFET_RST_WBUS = 1
4.设置 BATFET_DIS = 1
5.卸下适配器
6.充电器进入运输模式
7. MCU 关闭
此致、
Ibrahheem