Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1
器件型号: TPS25830A-Q1
您好 PI 团队:
我的客户正在研究一个 USB Type C 应用程序、用于安装在装饰板上的 IVI 银盒、消费者侧安装(消费类连接器上没有电子产品)、在这种应用程序中、他从未从事过此类应用程序、我也没有!
要求:
线束长度估计为 2.5m、这比他已知的 Qualcomm SA615xP SoC USB2.0 PHY 符合 USB2.0 的任何电缆长度都长。
3A 充电电流要求
他绘制了以下两个方框图:

问题:
这些方框图中的任何一个都正确吗? (他对转接驱动器有一个拼写错误,应该是 211A)
对于该应用、方框图是否应该有所不同?
如果需要短接至 BAT 和短接至 VBUS (5V)、它会如何变化? (因此,我认为答案是 TPS25830A-Q1 涵盖了这一内容,但请确认)
哪一项最能让 TPS25830A-Q1 同时检测 BC1.2 充电配置并使用其保护?
如果这些接口之一简化为 DCP(无数据传输,不可重新配置)、我想我可以同时移除转接驱动器/调节器和多路复用器多路信号分离器以支持 BC1.2–您同意吗? 否则、您会推荐什么?
完整上下文的原始电子邮件:_EXTERNAL_ USB 信号调节问题.msg
我在这里获得了 TXP 团队的并行反馈、但我想再次确认 PI 团队是否同意并阐明 TPS25830A-Q1 的答案:TUSB211A-Q1:具有 2.5m 线束的 USB 2.0 应用 — 接口-内部论坛 — 接口-内部 — TI E2E 支持论坛
感谢您的支持
凸轮