This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320D-Q1:效率测量

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65320D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629401/tps65320d-q1-efficiency-measurement

器件型号: TPS65320D-Q1

您好、

1.请告诉我当您测量图中的效率时的输入电压和输出电压。 23.

image.png

如下图所示的测量电路、我假设输出电压为 5V。 这是正确的吗?

image.png

此外、当您使用 PSpice for TI 对效率进行仿真时、这些效率数据有何差异? 我认为仿真是一种理想状态下的测量、因此我认为效率会高于实际测量结果、但我想知道有何差异。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

      TPS65320D-Q1 是 一款旧器件;我需要更多时间与其他团队成员核实以回复您的请求。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil-san:

    很抱歉给您带来麻烦、但请确认一下。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

      正如我所想;没有人知道您的问题的答案,因为 这是一个古老的设备,我们不建议将其用于任何新的设计。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil-san:

    我明白你不能回答。 我认为它是在 2017 年发布的、但我感到惊讶的是、它已经被视为传统产品。

    您能推荐一款可以替代此产品吗?

    我使用了 TPS65320D-Q1、如下所示。

    直流/直流:VIN=24V、VOUT = 5.17V

    LDO:VIN_LDO = 5.17V(直流/直流输出)、LDO_OUT=3.3V

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

     在没有负载电流且 VOUT = 5.17V 的情况下、可以承受 5.25V 的 电压、我无法判断新器件 TPS65036x-Q1(已在此处链接)是否 适合您的应用。  

    谢谢!

    Phil