This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:在 TPS23523 上实现背对背热插拔 MOSFET

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619708/tps23523-back-to-back-hotswap-mosfet-implementation-on-tps23523

器件型号: TPS23523

尊敬的团队:

我使用 TPS23523 OORing /热插拔控制器来设计一个双电源输入 ORing 电路、以支持具有电源冗余的最大 55V/800W 应用。   

‘面临的问题是“即使输入不正常、TPS23523 的电源正常指示也是“正常“。   当“B"为“为电路供电时、“A"表示“表示电源正常。   热插拔 FET 的固有二极管使功率能够以为未供电的 TPS23523 供电的方式流动、并表明功率也很好。   ‘芯片组应仅在输入正常时指示“正常“。 “在电流条件下、  尽管未连接源极、但浪涌/热插拔 FET 仍将导通。    如果新添加的电源的  电压较高(尽管不太可能)、这将触发浪涌。   

解决问题。 是否可以在热插拔 MOSFET 的右侧添加一个背对背 MOSFET 位置并由 Gate2 引脚驱动? 还有一个问题是“D"和“和“SS"引“引脚连接、应该一直连接到原始热插拔 FET 的“漏极“引脚、对吗? 是否会产生任何副作用以添加额外的 FET? 或者、您是否有其他解决方案可以进一步满足我们的要求?

谢谢!   

Muhsiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Muhsiu、

    请分享 原理图并填充 TPS23523 设计计算器 Excel 工作表。

    https://www.ti.com/tool/download/SLVRBF3

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS23523-schematic.pdf

    封闭的是 55V/400W 设计的原理图。 我们在这个问题上也有同样的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Muhsiu、

    我将在 3 月 5 日之前回顾。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Muhsiu、

    请填写以下设计计算器、以查看 MOSFET 的 SOA。

    https://www.ti.com/tool/download/SLVRBF3

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Web_5F00_RevB_5F00_IPM018N10NM5LF2_5F00_420W.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Muhsiu、

    感谢您分享设计计算器表。

    我将在 3 月 6 日之前查看原理图和设计计算器。

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    我想跟进您的审查反馈。  

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Muhsiu、

    我希望我们在星期五的会议上讨论这一点。 添加背对背 MOSFET 在这里不起作用。 控制器具有有效的 UVLO 和 OVLO 引脚电压以及通过总线输出电压的 VCC 引脚电压。 这会使 GATE 和 GATE2 电压变得高电平。 因此、在此处、添加背对背 MOSFET 没有帮助。 请给我们一个星期的时间来思考这里是否有任何其他解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您参加 Last 星期五的会议。 它是高效的。 期待看到您的更新。  

    谢谢。

    - Muhsiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议在电子邮件中提供。 我即将结束该主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    电子邮件讨论与不同问题有关。 此 PGb 问题尚未解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送此消息、尚未收到响应。

    “由于 U22 上电且 PUS1 打开、在 54V_IN 和 54V_GND_IN 之间存在电压的情况下、在没有 PSU2 的情况下移除 D4 后、您能否检查 PGb 是否变为低电平或 U23 控制器的栅极是否为高电平? 如果移除 D4 后 U23 的栅极为低电平且 PGb 为高电平、请单独为 U23 控制器加电、然后查看 PGb 是否仍为高电平并解决问题。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    移除 D4 或 D5 将禁用 UVLO 和 OVLO 功能。 我们添加了额外的电路来解决此问题。  

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问添加了哪些额外的电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要思路是检测单个环路输入电压来控制开关对 VCC 引脚的导通/关断。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的通知。