Other Parts Discussed in Thread: TPS23523
器件型号: TPS23523
尊敬的团队:
我使用 TPS23523 OORing /热插拔控制器来设计一个双电源输入 ORing 电路、以支持具有电源冗余的最大 55V/800W 应用。
‘面临的问题是“即使输入不正常、TPS23523 的电源正常指示也是“正常“。 当“B"为“为电路供电时、“A"表示“表示电源正常。 热插拔 FET 的固有二极管使功率能够以为未供电的 TPS23523 供电的方式流动、并表明功率也很好。 ‘芯片组应仅在输入正常时指示“正常“。 “在电流条件下、 尽管未连接源极、但浪涌/热插拔 FET 仍将导通。 如果新添加的电源的 电压较高(尽管不太可能)、这将触发浪涌。
解决问题。 是否可以在热插拔 MOSFET 的右侧添加一个背对背 MOSFET 位置并由 Gate2 引脚驱动? 还有一个问题是“D"和“和“SS"引“引脚连接、应该一直连接到原始热插拔 FET 的“漏极“引脚、对吗? 是否会产生任何副作用以添加额外的 FET? 或者、您是否有其他解决方案可以进一步满足我们的要求?
谢谢!
Muhsiu