This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:24V 直流输入开关模式 LED 驱动器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3404, TPS922051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629003/lm3404-24vdc-input-switchmode-led-driver

器件型号: LM3404
主题中讨论的其他器件: TPS922051

注意:此表单中选择的器件 LM3404 只是一个示例。  

=================================================

我们需要一个 24VDC 输入开关模式 LED 驱动器、用于在 350 或 500mA 驱动电流下的 18V LED 负载。 (如果可能,可在一个设计中进行选择)。

但是、我们的应用要求是非标准要求、因为我们需要根据输入电源进行 LED 负载调光。
而不是通过 LED 驱动器的单独 DIM 输入信号来实现。

24VDC 输入电源将是“DALI Dimmable“电源。
它的输出为 2kHz、占空比为 1%至 100%。

为了使驱动器有效且稳定、它必须进行快速启动而不进行软启动、以适应电源的最低 1%占空比(5us 导通时间)。
然后、LED 驱动器输出将严格遵循 24VDC PWM 输入。

如果 1%占空比 (5us) 无法正常工作、我们可以将 10%占空比 (50us) 视为最小值、但占空比低于 10%时的行为需要符合要求。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    让我检查一下、很快就会回复您。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的联系。 我是否可以知道应用/终端设备? 它用于住宅照明还是其他用途? 需要使用非软启动功能的原因是什么? 我们建议使用可满足客户需求的 TPS922051。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的推荐。 它用于住宅照明。  

    可以给我发送 TPS922051 的 PSpice 模型吗? 我似乎找不到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    它在 TI.com 上发布。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:  

    我在这个论坛上的另一个主题上找到了 PSpice 模型。  https://www.ti.com/lit/zip/slvmee2

    我注意到、该模型中的开关频率为 400kHz。

    您是否有 1MHz 版本的模型? 或者是否可以编辑当前模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请允许我们抽空查看此申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    目前不可用。 我建议您订购 EVM 板进行评估。 我们还可以支持原理图/布局审核。

    BRS

    卢西亚