Other Parts Discussed in Thread: LM3404, TPS922051
器件型号: LM3404
主题中讨论的其他器件: TPS922051
注意:此表单中选择的器件 LM3404 只是一个示例。
=================================================
我们需要一个 24VDC 输入开关模式 LED 驱动器、用于在 350 或 500mA 驱动电流下的 18V LED 负载。 (如果可能,可在一个设计中进行选择)。
但是、我们的应用要求是非标准要求、因为我们需要根据输入电源进行 LED 负载调光。
而不是通过 LED 驱动器的单独 DIM 输入信号来实现。
24VDC 输入电源将是“DALI Dimmable“电源。
它的输出为 2kHz、占空比为 1%至 100%。
为了使驱动器有效且稳定、它必须进行快速启动而不进行软启动、以适应电源的最低 1%占空比(5us 导通时间)。
然后、LED 驱动器输出将严格遵循 24VDC PWM 输入。
如果 1%占空比 (5us) 无法正常工作、我们可以将 10%占空比 (50us) 视为最小值、但占空比低于 10%时的行为需要符合要求。