This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:LM51772 功率效率微调

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623896/lm51772-lm51772-power-efficiency-fine-tune

器件型号: LM51772
主题: LM5176 中讨论的其他器件

您好、

我们有新的项目使用 LM51772 并对 EVT PCB 上的效率进行了微调。

 

请参阅下面的测试结果。

1)f=300KHz;slope=2.5 效率较低 rhan f=480KHz;slope=1.5

2) f=300kHz; slope=1.5 效率更好 rhan f=480KHz ; slope=1.5

 

您对此设置是否有任何疑问?

我先检查瞬态纹波是否符合客户标准。

如果需要进行任何检查、请告诉我 F=300kHz;slope=1.5。

 

f=300kHz;斜率=2.5

image.png

f=480KHz;斜率=1.5

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    您能否分享一些工作点并分享一些显示这些差异的效率图?

    这很可能是由于 PSM 入口点的移动造成的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我们有旧工程使用 LM5176。 我们现在将比较并微调效率。  

    CFG2 (IC 引脚 8) 是否使用电路位置 PRC30 作为 8.3K 来先禁用 PCM 以用于 S0 系统调出、然后通过系统 MCU 控制下拉以在系统进入 S5 时启用 PCM?

    当 VIN=12V 时、PCM 希望启用以提高效率、但瞬态纹波(负载 2A-10A)将出现故障、Vout 将降至 10.xV
    当 VIN 降至 11.xV 时、输出将降至 11V。 请建议一些理想的让我检查和测量。

    对于 VIN=24V、它是否有任何 R/C 进行微调以提高效率、而无需修改 MOS/电感器?

    TI 驱动器链接:

    tidrive.ext.ti.com/.../e9a2bbee-6694-417d-bd7b-ad09c851079c

    密码:J6QYUT

     系统 应用的输入电压为 Vin=10V-43V、Vout=12V、Iout=10A。
    Buck MOS: WMB085N10LGD x4 件
    Boost MOS: EMP25Q03VSCS、2 件
    电感器:2R2 (IRMS=17.5A;Isat=18A;DCR=5.1m~5.6m ohm)
    偏置: 连接至输出电压 12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 驱动器链接:
    tidrive.ext.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tidrive.ext.ti.com/.../e9a2bbee-6694-417d-bd7b-ad09c851079c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    您可以再次检查链接和密码吗? 我在尝试连接到 TI 驱动器时得到了访问被拒绝。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    请再次查看以下链接。

    查看完整网站以与 One Drive 交互

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LR20B_LM51772

    https://1drv.ms/f/c/21c476a2f6d760d0/IgAc098YPNZhT7iE5QrTX3RYAVs3gW5iah8JSQbYYC9Ag2I

    查看完整网站以与 One Drive 交互

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    抱歉、现在我收到“出错了 — 请稍后重试“

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我可以向您发送电子邮件吗?  StefanSchauer@ti.com ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    使用上述电子邮件地址时、该邮件不会到达。

    您可以尝试发送私人信息 — 如果您在这里覆盖我的名字,它将显示出来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    是否可以使用 I2C 通过 LM51772 读取输入电压?

    我无法上传任何文件。

    系统将显示“抱歉,您所请求的页面不存在,可能已被删除或您输错了网址“。 我们已经记录了该问题、因此网站管理员可以解决该问题。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    否、无法通过 I2C 读取 VIN。

    我已经通过 TI 驱动器向您发送了一条文件上传私人消息。 E2E 论坛服务器似乎现在有问题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    从数据中可以看出、LM5176 在降压/升压模式下只有更好的性能。 这是因为 LM5176 在降压/升压模式下仅使用设定开关频率的 50%(或者换言之,在一个周期内开关降压,在下一个周期内开关升压侧)。 LM51772 保持设定的开关频率、因此在降压/升压模式下的开关频率是 MOSFET 旋转周期数的两倍。

    另一方面、LM51772 支持 PSM 模式、尤其有助于在降压/升压模式下提高效率。

    要启用此功能、您需要将 MODE 引脚连接到 GND、并组装 FB-IN 分压器。

     此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我 使用 I2C 模式来微调效率、但在系统 S5 时会产生可闻噪声。

    请按下图所示进行查看、并告诉我任何理想的尝试方法(MODE 引脚状态不变)

    Vin=24V;Vout=12V(系统 S5)

     

    Vin=12V;Vout=12V(系统 S5)

    Vin=12V;Vout=12V(系统 S5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    Stefan 正在度假。 您可以期待本周结束时的答复。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    您能帮助我了解 S5 的含义吗?

    此测试期间的负载是多少?

    未组装绿色标记的元件 — 对吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    S0=系统通电
    S5=系统关闭
    S5 产品的功率约为 1.5W

    未组装绿色标记的元件 — 对吗? 是的

    我移除输入电容器 (1206 尺寸 MLCC) 并使用铝电容器、发现声学噪声将通过。

    该设计工具显示输入电容器 RMS 电流最大值=3.8A
    是否可以 为此应用使用铝盖(纹波电流 RMS=1.3A)x3 件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tonny、

    感谢您的进一步调查。 您似乎已经确定陶瓷电容器是噪声源。 陶瓷电容器的架构很容易成为此类噪声的来源。

    电容支持总共 3.9A RMS 的裕度会略小一些、除非您已经在功率级的输入和负载参数上添加了大量裕度。

    此致、

     Stefan