This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:原理图检查

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627952/lm5022-schematic-check

器件型号: LM5022
主题: PMP20588 中讨论的其他器件

尊敬的先生:

您能帮助您再次查看此电路以确认是否存在任何问题吗? 根据我们的检查,它似乎是好的。 感谢您的支持、并期待向您学习。

HALOW_MB20260313_12_VIN 更改为 54V__1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    下面是我对此设计的评论:

    -在 VCC 和 CS 引脚之间有一个上拉电阻器 (R0402)。 我不明白这是有意还是设计错误。
    25m Ω 的电流检测电阻器 (R2512) 将峰值电感器电流限值设置为 20A。 我建议使用更大的电阻来降低电流限制。 电感器饱和应从 10.3A 开始。 最大负载时的预期峰值电流应为~8A。 我建议将电流限值设置在这两个阈值之间。

    R0402 是否用于向 CS 引脚注入偏置电压?
    我不建议使用此类方法、因为这也会干扰电流调节环路、因此我无法判断是否会发生意外的器件行为。

    一般实现建议是仅在 CS 引脚上连接一个 RC 滤波器和一个可选的斜率补偿电阻。

    -由于这是一种隔离反激式拓扑、我还建议实施次级侧软启动、因为在 FB 引脚短接至 GND 时器件内部软启动被禁用。
    请查看此应用手册以了解更多详细信息:
    https://www.ti.com/lit/an/snvaa44/snvaa44.pdf

    如果您对 LM5022 器件有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    好了、我想客户是参考 PMP20588 参考设计并直接关注它。 移除 R0402、在 CS 引脚上添加 RC 滤波器并将电流限制设置为 8~10.3A 后、应该没有进一步的问题、对吗?

    https://www.ti.com/tool/PMP20588?keyMatch=PMP20588&tisearch=universal_search&usecase=refdesign

    www.ti.com/.../tidrro1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    在 PMP20588 参考设计中、为什么存在 R8 (1MOhm) 偏置电压? R8 (1Mohm) 用于偏置的用途是什么?

    此外、R11 (25mOhm) 似乎将电流限制设置为大约 20A、那么对于 12V 直流输入为 54V/0.6A 输出、 R11 值是否会过低? 感谢您的支持并向您学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的解释。
    我在内部与团队核实。 显然 R15 是一个前馈电阻器、它可 增加 较小 VCC 电压的电流限制。
    一般思路是为较小的 VIN 提供更大的电流、以提供必要的 电源、从而保持输出稳定。
    在这个特定应用中、VAUX 应具有固定的调节功能、因此 VCC 不应改变、除了降低电流限制之外、该特性没有实际影响。

    因此、客户可以移除此电阻器并增大电流检测电阻器来实现相同的效果。
    我同意不应再有问题。

    R8 具有与 R15 相同的实现理念。 如果 VIN 发生变化、您将看到电流限制也会略有变化。
    基于此、我们不能仅通过 R11 来设置电流限制、因为 R8 和 R15 将对 CS 电压进行预偏置并降低电流限制。
    客户可以移除 R8 和 R15 并选择更大的 R11 检测电阻来降低电流限制、
    或者、它们继续使用两个上拉电阻器、保留较小的 R11 检测电阻。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我们想知道次级侧缓冲电阻器是否可以使用 1/2W 或 1/4W 封装、因为 1W (2512) 尺寸太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy、

     开关节点处的缓冲器通常采用大型封装、因为它们在每个开关周期都需要支持强浪涌电流。
    选择尺寸过小的封装会导致电阻器烧毁的风险很高。

    如果没有合适的缓冲器所需的封装尺寸、最好将 缓冲器留空、并在次级侧开关节点电压的振铃更强。
    折衷方法是增大电阻器值、这样可以限制浪涌并减小封装尺寸、但也会降低缓冲器效率。

    此致、
    Niklas