请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM74930-Q1
大家好、我有关于选择 TVS 二极管来实现输入电源保护的问题。
从数据表中可以看到第 8.2 节中的推荐器件是 SMBJ150A (TVS+) 和 SMBJ33A(TVS−Ω) 系统的输出电压。 不过、在第 8.4.3 节(24V 电池系统的 TVS 选择)中、建议改用此方法 SMBJ58A (TVS+) 和 SMBJ28A(TVS−) 。
这是否意味着我们应该总共使用四个 TVS 二极管 (SMBJ150A + SMBJ33A + SMBJ58A + SMBJ28A)? 或者、SMBJ58A 和 SMBJ28A 是否打算替换专门用于瞬态保护电源的较早对?
您能否说明哪种组合是正确的并推荐用于 24V 电池应用?