This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:LM74930QRGERQ1 的 TVS 脉冲输入路径

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629649/lm74930-q1-the-tvs-protetion-input-path-of-lm74930qrgerq1

器件型号: LM74930-Q1

大家好、我有关于选择 TVS 二极管来实现输入电源保护的问题。

从数据表中可以看到第 8.2 节中的推荐器件是  SMBJ150A (TVS+) SMBJ33A(TVS−Ω) 系统的输出电压。 不过、在第 8.4.3 节(24V 电池系统的 TVS 选择)中、建议改用此方法 SMBJ58A (TVS+) SMBJ28A(TVS−)

这是否意味着我们应该总共使用四个 TVS 二极管 (SMBJ150A + SMBJ33A + SMBJ58A + SMBJ28A)? 或者、SMBJ58A 和 SMBJ28A 是否打算替换专门用于瞬态保护电源的较早对?

您能否说明哪种组合是正确的并推荐用于 24V 电池应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phanit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要 200V 未抑制负载突降保护、请使用 SMBJ50A 和 33A 的组合。 如果不需要、请使用适用于 24V 系统的 SMBJ58A 和 SMBJ28A。

    如果您希望用于 12V 系统且不需要未抑制的负载突降保护、请使用 SMBJ33CA。

    此致、

    Shiven Dhir