Other Parts Discussed in Thread: LM5069
器件型号: LM5069
您好、
压摆率为 0.8V/ms。 其设计为 7V/ms。
下面的电路中是否缺少某些内容? 我还附上了电子表格计算器。
MOSFET 软启动计算器 PSMUR90-80ASEJ 的工作原理 — V3.xlsx

原理图: TEST.pdf
以下屏幕截图取自连接了 12A 电子负载的 Vout 测试点。 输入 PSU 设置为 24V 20A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5069
器件型号: LM5069
您好、
压摆率为 0.8V/ms。 其设计为 7V/ms。
下面的电路中是否缺少某些内容? 我还附上了电子表格计算器。
MOSFET 软启动计算器 PSMUR90-80ASEJ 的工作原理 — V3.xlsx

原理图: TEST.pdf
以下屏幕截图取自连接了 12A 电子负载的 Vout 测试点。 输入 PSU 设置为 24V 20A。
C3 在 PCB 上填充为 2.2nF。 使用 Keysight LCR 表测量的 C3 电容为 4.8nF。
附件是 Altium 中的布局。
您好、Ahmad、
压摆率即将降低、因为压摆率由 dVdt 电容加上 MOSFET 的 CISS 决定。
MOSFET 的 Ciss 非常高、这是压摆率较低的原因。

下面是计时器引脚的屏幕截图、12A 时的启动性能。 第一个脉冲持续 551ms 并达到 4V。 第二个脉冲持续 1s、从 3.16V 开始、到 0V 结束。
[/报价]这是预期行为。 启动期间会触发故障、这是计时器电容开始充电的原因、以及当 计时器达到 3.16V 故障时清除故障且计时器开始以 2.5uA 电流放电。
此致、
Mani。
非常感谢。 这很有帮助。
我正在输入电源出现故障的错误情况下测试系统的性能、无法提供足够的电流。
我已将 PSU 设置为 24V 3.5A、负载设置为 5A。 由于负载大于 PSU、输入电压将崩溃。 重要的是电路不会损坏。
CdV/dt=22nF。 Rpwr = 160K、Ctimer=670nF

有时会出现快速振荡、导致 MOSFET 变热。 我尝试使用 TPS3842A011DRLR 处理这种情况、方法是在电压降至 19V 以下超过几 ms 时将 UVLO 输入设置为低电平。 我尝试在振荡之前捕捉此情况。
这是处理这种振荡的最佳方法吗?
我尝试使用 LM5069 的 UVLO 功能、但在电源不足时也出现了相同的振荡。