This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:HELPPPPPP。 我在负电源上有大脉冲。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617514/tps65131-helpppppp-i-have-big-pulses-on-the-negative-power-supply

器件型号: TPS65131

我根据您有关 TPS65131 的文档设计了电路板。 输入为 3.3V。 输出为+5V 和–5V。 我已经研究了你对类似我的问题的答案,我理解需要做什么,但它没有帮助我。 请帮助我! 通过查看芯片的负 5V 输出、可以看到它生成频率约为 1kHz 的锯齿信号。 我在反馈中没有电容器的情况下提供–5V 的示波器迹线。 我还提供了电路的屏幕截图。 所有内容都是使用文档中的公式专门计算的。 Scrin1.png Input3.3V.jpgOtput5V.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    很抱歉晚才回复、我今天从人民币假日回来。

    我可以看到 NEG 不稳定、您能帮助结合捕获 VNEG、OUTN 引脚和电感器电流以供回顾吗?  

    您能否帮助确认只有 VNEG 不稳定、而 VPOS 良好?

    您能否帮助将 C144 更改为较小的值、例如 10pF、看看此处是否有任何更改?

    关于附图 2、3? 您能在这里帮助他们解释一下差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 我上面的消息中的第一张图片是 OUTN PIN。  在此处您可以看到一个 也经过振幅调制的锯齿状信号。 VNEG 输出 电压 的形状与 OUTN 引脚相似。  如果我正确理解您、您需要显示电感器的电流波形、而不是电感器和接地触点之间的电压。

    2) VPOS 电压的纹波约为 1 伏。

    3) 我们根据您对其他用户的建议移除了 C144 电容器。 没有 C144 的信号如图 1 所示。

    4) 在图二中、您可以看到来自 12V 至 3.3V 脉冲转换器的 3.3V 输入电压示波图。 是的、该电压中也有一些小纹波。

    5) 在图三中,您可以看到+5V 信号的示波图。 几乎没有纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助确认 Pic1 是 VNEG 引脚或  OUTN 引脚? 电感器电流是通过电感器的电流、而不是电压。

    并捕捉更多有助于我们回顾的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻的一天好。 如您所见、Pic1 说明了 VNEG 引脚。

    您还需要哪些详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助同时捕获 VNEG、OUTN 引脚和电感器电流以供回顾?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474808/tps65131-negative-output-has-some-fluctuation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65131%252520feedforward#


    我遇到了一个类似的问题、这个解决方案帮助了我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道、我将结束此案例、如果有任何其他问题、请告知我们。