This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:当输入电流高于 1A 时 SM72445MT/NOPB

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SM72445, SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625240/sm72445-sm72445mt-nopb-when-input-current-is-higher-than-1-a

部件号: SM72445
主题: SM72295 中讨论的其他部件

所使用的控制器是  SM72445MT/NOPB MPPT 控制器
我们正在松散地开发基于 SM3320-BATT-MPPT 参考设计的低压 EV 直流/直流转换器。 SM72445 的工作原理是 A2 设置为 3.44V(低频率,PM 为 H 桥)、A6 设置为 2.14V(SLEW = 10V/1.2s,启动模式面板时间不适用等)、A4 和 A0 针对电路设计进行了适当设置、用于为 12V/48V 锂离子电池充电。

我们看到的问题与此相关 启动行为
如果系统从低输入电流限制 (~1A) 开始、则控制器将以升压模式启动、然后在输入电流增加到~2A 以上后正常转换到降压模式
但是、如果系统以更高的输入电流限制 (~3A) 启动、则控制器会在启动时进入突发模式类型的行为、并无限期地保持该状态。 仅在下电上电后恢复正常运行。

转换器正确启动后、增大电流限制不会触发该问题。
到目前为止、该行为似乎与具体相关 启动条件  而不是稳态运行。

您建议我从哪里开始查找?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    该设计部分基于应用报告 AN‑2121 SolarMagic SM3320‑BATT‑EV 充电控制器参考设计 (SNOSB76C)。 不过、此设计中使用的控制器是 SM72445 ,直流 — 直流级的栅极驱动器为 NCP51513ABMNTWG. 而不是参考设计中使用的 SM72295。

    设计规格

    • 开关频率: ~110kHz
    • 输入电压 (Vin): 12V 至 90V
    • 最大电流: 60 A(输入或输出,以先达到的限值为准)
    • 输出电压 (Vout): 9V 至 50.4V
    • 电源: ~600W 至~3000W
    • 负载: 12V 或 48V 锂离子电池系统
    • SM72445 MPPT 启动 :~2A
    • SM72445 MPPT 退出 :~ 1.5 A

    硬件配置允许根据元件设置使用 12V 或 48V 电池系统运行。

    MPPT 系统应能够从中获取功率 太阳能电池板或直流电源

     

    问题描述

    测试台

    使用以下方法对系统进行了测试:

    • 可变电压/电流电源
    • 输入电压:
      • VIN≈30V
    • 输出电流范围:
      • ~1A 至 3A
    • 负载:
      • 3S1P 5200mA 和锂离子电池

    示波器信号

    • VIN (红色)
    • VBAT/Vout (蓝色)
    • 输出电流 (黄色)
    • 高侧 MOSFET BST 节点 (绿色)

     

    观察到的行为

    在工程的这一阶段、系统配置为 12V 输出运行

    MPPT 以大约的速率开始运行 2A 输入电流 约为 1.4A

    无关的 从大于~1A 的输入电流开始 、SM72445 进入 类似突发模式的行为 至关重要。

    则可以将此电流限制为约 1A 、出现以下序列:

    1. SM72445 开始在中运行 升压模式 大约 1 秒后的响应
    2. 负电源电压 ~2A 、控制器将转换到 降压模式 、如预期的那样。

    下电上电行为

    前提是系统正常运行 下电上电 初始输入电流限制再次设置为 1A 、即突发行为 不会 错误。 在这种情况下、一旦输入电流超过约值、SM72445 就会转换为降压模式 2 A.

    持续突发行为

    系统出现意外行为 从较高的输入电流限值(例如 3A)开始

    在这种情况下:

    • SM72445 在启动期间进入突发模式条件。
    • 噪声量 无限期地保持在此模式下
    • 恢复正常运行 进行下电上电后才恢复

    其他观察

    根据 第 15 部分(为锂离子电池充电) 或 SNOSB76C、两者之间的电阻器 VDD 和 VDDA (SM72445 数据表中引用)应为 0Ω(短接) 而不是 49.9Ω 通常都使用超长的寿命。

    实施此更改导致系统保持在中 连续出现类似突发模式的行为 、无论输入电流限制是否设置为 1A 或 3A

    最后评论

    观察到的行为与预期的操作不同。

    因此、目前尚不清楚:

    • SM72445 控制器适用于预期的系统要求
    • 需要进行其他配置更改。

    还应注意、本报告中所述的测试是在执行的 仅占系统额定电压和电流的一小部分

    可能需要进一步调查以确定观察到的行为是否与以下各项相关:

    • 启动条件、
    • 控制器配置、或
    • SM72445 对此应用的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    在这种情况下、请考虑 C2000 MCU。 您可以找到许多 MPPT 资源。

    为  SM72445 提供的应用程序支持非常有限、因为这是一个非常旧的器件。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feng Ji,

    主要由于时间限制、我们无法考虑在 MCU 中实现 MPPT 控制算法。 我本来打算从 TI 团队寻求一些支持、以便找出 SM72445 的问题。

    此致、
    Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    您能分享原理图和一些波形吗?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feng Ji,
    我附加了一个带有一些波形的报告。
    e2e.ti.com/.../LV-MPPT-Test-Report.pdf
    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    我们将对此进行研究并返回给您。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    您是否尝试过使用 MPPT 仿真器? 我怀疑 SM72445 可以在直流电源下正常工作。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feng、  

    感谢您的答复。

    是的、我们过去曾尝试过 PV 阵列模拟器、如果您的意思是这样、但到目前为止、我们已经获得了相同的结果。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    我无法从原理图中找到任何问题。

    此致、

    Feng