This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010-Q1:Webench 显示了负相位裕度。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38010-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629802/lmr38010-q1-webench-shows-negative-phase-margin

器件型号: LMR38010-Q1

大家好。

我的一位客户正在评估 LMR38010-Q1 的下一个产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
他们希望使用 Vin=12V+/–10%、Vo=5V、Io=1A 的 LMR38010-Q1。
他们在上述条件下执行了 LMR38010S-Q1 的 Webench。
因此、相位裕度显示为–12dB。

LMR38010-Q1 是否能够在各种条件下使用?

另外、当我使用默认值运行 Webench 时、还会显示负相位裕度。

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我想它们会让人困惑的增益裕度和相位裕度。 增益裕度是单位为 dB 的裕度。该裕度为负值、通常建议小于–10dB。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    非常感谢您的答复。

    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记关闭这个主题。