Other Parts Discussed in Thread: LMR38010-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMR38010-Q1
大家好。
我的一位客户正在评估 LMR38010-Q1 的下一个产品。
现在、他们有以下问题。
请你给我答复。
Q
他们希望使用 Vin=12V+/–10%、Vo=5V、Io=1A 的 LMR38010-Q1。
他们在上述条件下执行了 LMR38010S-Q1 的 Webench。
因此、相位裕度显示为–12dB。
LMR38010-Q1 是否能够在各种条件下使用?
另外、当我使用默认值运行 Webench 时、还会显示负相位裕度。
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。