This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:更新状态 0x4

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628521/bq40z50-r2-update-status-0x4

器件型号: BQ40Z50-R2
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我正在使用使用 Molicell INR18650-M35A 电池构建的 3s3p 电池组。 我记录了 12.6V(每节电芯 4.2V)电池组电压下的日志、根据该数据、我推荐的 ChemID 7607 为 97%匹配。

我正在运行学习周期:启用电量监测计、执行完全放电、然后让电池组静置 5 小时。 但是、Update Status 不会更改为 0x05。

我对系统状况有疑问。 在我的应用中、电池包仅充电至高达 12.45V(每电芯 4.15V)、并且充电锥电流为 350mA。 在这个电压下运行学习周期时、QMax 会更新、但即使在等待长达 5 小时后、Update Status 仍然不会转换到 0x05。

我是否正确执行了该程序? 或者、我是否应该先在 12.6V 下完成学习周期、然后降低充电电压? 或者、我是否应该专门为每节电芯 4.15V 的运行选择或生成 ChemID?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    基于我对您帖子的理解:您陷入学习循环的第一个阶段。

    您能否提供您学习周期的数据日志? 这样、我就可以对可能发生的情况做出更准确的响应。

    我是否正确执行了该过程? 或者、我是否应该先在 12.6V 下完成学习周期、然后降低充电电压? [/报价]
    • 当您的电池电量耗尽时、请确保:
      • 确保负载释放后电芯的电压确实会恢复。
      • 触发 FD 位
      • 报告的 SoC 为 0
      • DOd0 会在进行 OCV 测量时进行更新。  这是 BQstudio 数据日志中的一列。
      • 您可能需要等待超过 5 小时、具体取决于电池化学成分。
    我是否应该专门为每节电池 4.15V 的工作电压选择或生成 ChemID?

    不可以。如果 ChemID 在 3% DoD 误差范围内、则应该没问题。

    或者我是否应该先以 12.6V 的电压完成学习周期、然后再降低之后的充电电压?

    不需要。只要学习周期与 ChemID 匹配、就可以在任何充电电压下正常工作。

    [/quote]