Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
器件型号: BQ40Z50-R2
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我正在使用使用 Molicell INR18650-M35A 电池构建的 3s3p 电池组。 我记录了 12.6V(每节电芯 4.2V)电池组电压下的日志、根据该数据、我推荐的 ChemID 7607 为 97%匹配。
我正在运行学习周期:启用电量监测计、执行完全放电、然后让电池组静置 5 小时。 但是、Update Status 不会更改为 0x05。
我对系统状况有疑问。 在我的应用中、电池包仅充电至高达 12.45V(每电芯 4.15V)、并且充电锥电流为 350mA。 在这个电压下运行学习周期时、QMax 会更新、但即使在等待长达 5 小时后、Update Status 仍然不会转换到 0x05。
我是否正确执行了该程序? 或者、我是否应该先在 12.6V 下完成学习周期、然后降低充电电压? 或者、我是否应该专门为每节电芯 4.15V 的运行选择或生成 ChemID?
此致、
Danilo