器件型号: TPS1210-Q1
尊敬的团队:
我们将 TPS1210 用作 PWM 负载的负载开关。 请注意、TPS1210 本身不是被 PWM 的、进入 TPS1210 受控 FET 的电源 (DIN) 被 PWM。 由于 BST 电容器连接到 SRC、因此对负载进行 PWM 处理会导致器件无法正常工作。
我的问题是、我是否可以将 BST 电容器 (C10) 的高侧连接到直流电池电源、并通过添加 18V 齐纳二极管 (D40) 来保护 FET 的栅极。

在此原理图中、红线是数据表中建议的 BST 电容器与 SRC 的连接。 浅蓝色线和 D40 是建议的更改。 这是否适用于 PWM 负载? PWM 电压等于电池电压、且该电压大于 Vgs (max)[20V]。
需要关注的是、在 PWM 的下降沿期间、从 BST 到 SRC 的升压电压将超过 20V 并损坏器件。 数据表还指出 BST 和 SRC 不能超过 20V 差分电压、如下所示:
。
D40 是否足以防范这种情况? 是否应该再放置一个齐纳二极管、从 Q3B 的栅极到 SRC 节点? 我可以使用额定电压较低的齐纳二极管、但主要问题是、在 PWM 负载条件下、该保护方案是否可以与器件配合使用?