This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:设计查询

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621540/tps4h000-q1-design-query

器件型号: TPS4H000-Q1

尊敬的团队:

我们计划在电路板设计中使用 TPS4H000AQPWPRQ1 继电器驱动器 IC。 器件将由+12V 电源供电、具有 3.3V 逻辑电平输入信号。

数据表指定 IC 包含内部电压钳位电路、用于抑制继电器线圈开关期间产生的瞬态。 请说明以下几点:

  1. 在电感反激式条件下的典型钳位电压电平是多少?

  2. 是否有指定的钳位电压范围或容差?

  3. 内部钳位是否足以安全处理医疗应用中的继电器线圈瞬变、或者是否建议提供额外的外部保护(例如输出端的 TVS 二极管)?

我们希望确保输出瞬态行为不会在我们的应用中造成损坏或可靠性问题。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我明天就要回来了 (3/3)。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filip:

    另一个查询:

    对于 TPS4H000、输入信号为 3.3V IO 电平、VDD 电源为 12V、 正常条件下工作所需的 DIA_EN 信号 IO 电平是多少。 还有什么 ST 引脚会输出 IO 电平。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    1) 在第 8.3.4 节中、显示了:V_DS (clamp)= V_VS - V_OUT

    2) 如电气特性中所示、V_DS (clamp) 范围为 46V 至 65V。

    3) 我们建议在输入端使用阻断二极管、以防反向电流出现突然的电压尖峰。 同样、出于同样的原因、我们建议使用接地网络二极管。 此信息可以在该器件数据表的第 8.3.7.4 节中看到。  

    4) 我们建议 DIAG_EN 和 STX 使用 0V 至 5V 电压。 请记住、DIAG_EN 必须在低于 0.8V 的低电平和>2V 的高电平下运行。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    对于 TPS4H000-Q1、为 INx 的逻辑输入。 DIA_EN 和 SEL 引脚最小为 2V。 来自我的 FPGA 的信号为 1.8V I/O 电平信号。

    您能推荐任何其他具有 12V 电源、INx 以及支持 1.8V IC 的控制信号的继电器驱动器吗?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您能否查看 TPS4HC120 数据表? 其 VIH_MIN = 1.5V。
    TPS4HC120-Q1 120mΩ、2A 四通道汽车级智能高侧开关数据表(修订版 B)

    谢谢、

    Filip