This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:不使用 BATFET 时的运行、自动反向模式

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629941/bq25750-operation-without-batfets-auto-reverse-mode

器件型号: BQ25750

问题 1:无 BATFET 运行和自动反向模式

我想在不使用 BATFET 的情况下使用 BQ25750。 (请参阅随附的图片)我的预期应用流程如下:

  1. 通过降压/升压转换器为电池正常充电。

  2. 如果输入源消失、我想使用自动反向模式从电池在系统电源轨上生成 24V 电压。

  • 是否完全支持这种特定配置(为 24V + ACFETS 而无 BATFET +自动反向模式,以防止反向电流流入输入源)并且是可能的?

  • 与硬件设置相关的是 BATSRC 引脚 此用例的原理图中是否正确连接? (请参阅随附的图片以供参考)。

问题 2:反向模式和正向充电之间的优先级

假设器件成功地在反向模式下运行(因为启用了自动反向模式并且移除了输入)、我想了解输入返回时的转换优先级。

如果器件在反向模式下主动供电、并且在充电使能 (CE) 引脚被置为有效时重新施加有效的输入电压:

  • BQ25750 是否会自动优先进行正向充电?

  • 它是无缝停止反向模式并立即开始为电池充电、还是需要主机干预来管理此转换?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lukas、

    是否完全支持这种特定配置(无 BATFET +自动反向模式、为 24V + ACFETS,以防止反向电流进入输入源)?

    是的、这是可能的并且受支持

    关于硬件设置、是 BATSRC 引脚 此用例的原理图中是否正确连接? (请参阅随附的图片以供参考)。

    是的、正确。

    BQ25750 是否会自动确定正向充电优先级?

    是的。

    它是无缝停止反向模式并立即开始为电池充电、还是需要主机干预来管理此转换?

    自动反向模式将无缝停止反向模式、并在 VAC 电压进入“电源正常“范围时开始为电池充电。

    我们提供了有关 电源路径切换 反向模式 的常见问题解答、可能会有所帮助。

    此致、
    Ethan Galloway