This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:原理图审查

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820, HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628318/tps25820-schematic-review

器件型号: TPS25820
主题: HD3SS3202 中讨论的其他器件

我是 BOE 的硬件工程师、使用了 TPS25820((PD 控制器)和 HD3SS3202(USB3.1 多路复用器/多路信号分离器)用于支持 1.5A PD 电源的 USB-C 适配器端口。 该项目是一个视频会议显示, USB 配件(麦克风/扬声器...) 由 USB-C 端口连接和供电。 附件是 TPS25820/HD3SS3202/USB Type-C 连接器的原理图...如果发现任何问题、请帮助您查看和了解。  

谢谢

Frank

BOE_USBC-PD_TPS25820_HD3SS3202.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    感谢您联系我们!

    我将查看星期三提供的 TPS25820 的相关反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    TPS25820 原理图看起来很好。  

    请参阅下面的设计注意事项。 OUT 引脚上的电容可能会减小。  

    此致、  

    Aya Khedr