This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:在何处为 FPWM 模式连接 MODE/SYNC 引脚。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630876/lmr43620-q1-where-to-connect-the-mode-sync-pin-for-fpwm-mode

器件型号: LMR43620-Q1

我们计划将 LMR43620MSC3RPERQ1 用于一款产品。

将 MODE/SYNC 引脚连接到 GND 将在自动模式下运行。

在 FPWM 模式下、我们需要在何处连接 MODE/SYNC 引脚?

在数据表中、未明确提到在 FPWM 模式下连接引脚的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先、您需要选择允许选择 AUOT/FPWM 模式的型号。

    然后、对于 FPWM、将 MODE 引脚连接到 VCC。

    谢谢