器件型号: BQ25792EVM
跟进现有 职位的问题。
- 如果 PMID 是输入、它来自 EVM 上的什么位置?
- 我正在尝试确保正确配置 EVM、以获得 20V 的 OTG 电压。 我是应该在 PMID (J4) 端子上施加测试负载、还是需要在 VIN1 (J1) 或 VIN2 (J2) 上施加测试负载?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: BQ25792EVM
跟进现有 职位的问题。
您好、
VBUS 和 PMID 之间有电流检测 FET(在方框图中显示为电阻器)。 VBUS ~= PMID、任一方向、正向/充电或反向/OTG。 对于 OTG 模式、负载通常连接到 VIN1 或 VIN2。 它可以连接到 PMID、但通过该 FET 监测 OTG 输出电流。 因此、如果负载位于 PMID 上、则 IOTG 调节不可用。 如果连接在 PMID 上且 ACDRVx 引脚不接地、则仍必须在 EN_OTG=1 之后设置 EN_ACDRV1 或 EN_ACDRV2 =1、以便 OTG 打开。
此致、
Jeff