This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:UCC25800-Q1 设计计算器 SLUC705

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621626/ucc25800-q1-ucc25800-q1-design-calculator-sluc705

器件型号: UCC25800-Q1

尊敬的电源专家:

使用以下参数浏览 UCC25800-Q1 设计计算器

Vin = 22V

VOUT = 14V

IOUT = 400mA  

Fo = 500kHz

我发现了两个问题:

1) 使用 400mA 输出电流时、电芯 D17 中将报告错误(OCP1 设置)

为什么? 至 330mA、该工具将正常工作。

2) 该工具计算的次级侧 IRMS 电流为 1023A

使用公式 (12)

image.png

 根据数据表、使用典型 IOCPMax 值 1A、I 最终变为 2、22A

为什么会有如此大的差异?

任何帮助都是非常感谢!

BR

Carsten

启动  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carsten:

    感谢您与我们联系。 Nitesh Jha 已离职至 3 月 8 日、请允许他查看此信息、并在下周初回复您。

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carsten

    很抱歉、回复延迟

    1) 使用 400mA 输出电流时、电芯 D17 中将报告错误(OCP1 设置)

    为什么? 至 330mA、该工具将正常工作。

    之所以出现这种情况、是因为我们预计客户操作峰值电流会比 OCP 最大限值低 20%、这是为了避免 像设计计算器的 F17 单元格中所述的错误 OCP 故障。 此外、我们还添加了在低于谐振频率运行时降低的谐振回路增益、以计算最坏情况下的峰值电流。

    对于您的第二个问题、表中的次要 RMS 计算计算被错误计算、我们将予以纠正。 如您所述、并在应用手册 使用 UCC25800-Q1(修订版 A) 的隔离式栅极驱动器辅助电源设计中提到了计算相同值的正确方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    感谢您的回答、这对您有所帮助。  

    我目前尝试使用公式 (16) 计算数据表中给出的磁化电感

    消息流  

    td = 50ns、C_SW=170pF 且 f_SW=500kHz 时、结果为 73、5µH、如数据表中所示

    设计计算器计算 LP 的 24 1µH

    客户假设 Lm=Lp、因为 LR 比 Lm 小 20 倍、因此不应该有任何区别。

    此假设是否正确?

    为什么公式和计算表之间有如此大的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carsten

    您正确的磁化电感上限由实现 ZVS(在给定频率和死区时间下可实现低于此 ZVS 的磁化电感值)所需的电感决定 、如本文档使用 UCC25800-Q1 的隔离式栅极驱动器辅助电源设计(修订版 A)第 5.5.2 节和数据表 UCC25800-Q1 用于隔离式辅助电源的超低 EMI 变压器驱动器数据表(修订版 C)第 9.2.3 节所述、

    下限决定了 LLC 设计的效率。 (最低是低效的)。  

    因此、在您的磁化电感为 73.5uH 时、只能实现 ZVS、则 Csw、Lm 或死区时间的任何容差都可能导致 ZVS 退出。  而使用 24.1uH 电感时、磁化电流为峰值电流(OCP 值)的 33%。  

    我建议您介于  24.1uH 和 73 5µH 之间、以便在较低的循环电流和足够的裕度之间实现 ZVS 平衡。