Other Parts Discussed in Thread: UCC25800-Q1
器件型号: UCC25800-Q1
尊敬的电源专家:
使用以下参数浏览 UCC25800-Q1 设计计算器
Vin = 22V
VOUT = 14V
IOUT = 400mA
Fo = 500kHz
我发现了两个问题:
1) 使用 400mA 输出电流时、电芯 D17 中将报告错误(OCP1 设置)
为什么? 至 330mA、该工具将正常工作。
2) 该工具计算的次级侧 IRMS 电流为 1023A
使用公式 (12)

根据数据表、使用典型 IOCPMax 值 1A、I 最终变为 2、22A
为什么会有如此大的差异?
任何帮助都是非常感谢!
BR
Carsten
启动