This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:原理图审阅

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630495/tps2121-schematic-review

零件号: TPS2121

尊敬的 TI 工程师:

 

原理图设计如下:

TPS2121 SCH.png

IN1 是 12V 适配器输出、IN2 是 3 节电池、电压为 12.6V、最大电压不超过 13V。

现在、我们需要在插入适配器时实现电源、在拔出适配器时切换到电池电源。 我们还需要确保连接到输出端的器件未断电(不会重新启动)。

在我们的测试中、我们发现当 IN2 的电压高于 12.5V 时、电池在拔下适配器后没有输出、但当 IN2 低于 12.5V 时、电池可以正常开关。

我们提高了 OV2 的电压、发现这个问题仍然存在。 但当我们移除两个电容器 C34 和 C35 时、它会正常工作。

您能帮助检查一下我们的原理图是否有任何建议? 如何解决这个问题?

 

谢谢、

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我了解了这个问题、电源多路复用器的下游器件所需的最低电源电压是多少?

    谢谢、

    Hemanth