请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号: TPS2121
尊敬的 TI 工程师:
原理图设计如下:

IN1 是 12V 适配器输出、IN2 是 3 节电池、电压为 12.6V、最大电压不超过 13V。
现在、我们需要在插入适配器时实现电源、在拔出适配器时切换到电池电源。 我们还需要确保连接到输出端的器件未断电(不会重新启动)。
在我们的测试中、我们发现当 IN2 的电压高于 12.5V 时、电池在拔下适配器后没有输出、但当 IN2 低于 12.5V 时、电池可以正常开关。
我们提高了 OV2 的电压、发现这个问题仍然存在。 但当我们移除两个电容器 C34 和 C35 时、它会正常工作。
您能帮助检查一下我们的原理图是否有任何建议? 如何解决这个问题?
谢谢、
此致