This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:LED

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623814/bq40z50-r1-led

器件型号: BQ40Z50-R1

你(们)好

CHG LED 标志功能关闭。

在充电时、 我特意检查了容量显示并发现第 2 个和第 4 个 LED 指示灯正在闪烁。

请参阅随附的视频。

这是购买吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 同时、请附加与项目关联的任何 log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    只有参数设置(GG 文件)可用。 请检查它们。 谢谢

    e2e.ti.com/.../DH8_5F00_Rev_5F00_A0-2026.02.12.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    您使用的是哪个版本的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miguel Castro

     1.固件版本 1.06  

     2.我们已经测试了其他供应商的替代 LED 电路修改。

    修改后的电路可以解决 LED2 和 LED4 同时闪烁的问题。
    然而、出现了一个新的问题:LED4 不能继续稳步下去。

    我们想问:
    如果保留原始 TI 参考设计、
    是否有任何细微的硬件调整(例如电阻值,上拉/下拉或与时序相关的调优)可以在不修改电路拓扑的情况下解决同时闪烁问题?

    请帮助审核可行性。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    你能帮助回答加雷斯吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    如果您对 BQ40z500-R5 FW 进行了编程、闪烁行为是否会消失?

    是否有任何细微的硬件调整(例如电阻值,上拉/下拉或与时序相关的调优)可以在不修改电路拓扑的情况下解决同时闪烁问题?

    我检查了您的配置、因此您的 LED 似乎配置为仅显示 RSOC。 能否将 LED 保持时间增加到最大值、看看 LED 是否会发生变化? 我想知道在连接充电器后 SoC 是否快速变化导致闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视频无法开机自检 — 请您再附加一次吗?  没有任何上拉电阻器或任何外部电阻器可以添加。 请将 LED 闪烁周期设置为 0、以检查这是否与应该闪烁的最高有效 LED 有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik

    FYR 视频  

    e2e.ti.com/.../_4551FB964F554C98_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认、LED 未完全关闭、但其亮度会有所不同。 这不是因为它们闪烁开/关、而是在视频中看起来它们在调节亮度。

    如果这是关于亮度、那么这看起来像是特定 LED 的亮度/电流存在问题。 电量监测计使用三个 IO 来驱动具有特定电气特性(例如典型值 LEDCNTLx 引脚之间匹配度为 1%的 22mA、请参阅数据表、7.13)。 您使用的 LED 在这些参数内的亮度看起来会略有不同。 您是否检查过 LED 的亮度/电流规格? 您是否使用位于电池侧面的 EVM 对此进行了测试、以检查这是否与 LED 的差异有关?