Other Parts Discussed in Thread: LM5033
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5033
您好、
我使用 LM5033 生成 4V 的灯丝励磁。 灯丝电阻为 1 欧姆。 o 4A 最大电流控制 但是、我不想对 COMP 引脚使用环路控制。 我会通过 Micorcncontroller STM32xxx 中的 ADC 检测灯丝电流、并根据灯丝电流、微控制器内部的 DAC 将输出电压至 LM5033 的 Comp 引脚。 DAC o/p max 为 0 至 2.5V、那么我是否需要通过 OPAMP 进行 NY 缩放 o 放大?
我们将通过 DAC 0 驱动 LM5033 的 COMP 引脚、并更改占空比。 如何考虑这一点? 如果 Comp 引脚的最大电压为 3.5V、我需要 进行 0 - 2.5V 至 0 - 3.5V 的转换?