This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:COMP 引脚运行

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628868/lm5033-comp-pin-operation

器件型号: LM5033

您好、

我使用 LM5033 生成 4V 的灯丝励磁。 灯丝电阻为 1 欧姆。 o 4A 最大电流控制 但是、我不想对 COMP 引脚使用环路控制。 我会通过 Micorcncontroller STM32xxx 中的 ADC 检测灯丝电流、并根据灯丝电流、微控制器内部的 DAC 将输出电压至 LM5033 的 Comp 引脚。 DAC o/p max 为 0 至 2.5V、那么我是否需要通过 OPAMP 进行 NY 缩放 o 放大?

我们将通过 DAC 0 驱动 LM5033 的 COMP 引脚、并更改占空比。 如何考虑这一点? 如果 Comp 引脚的最大电压为 3.5V、我需要  进行 0 - 2.5V 至 0 - 3.5V 的转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:  

    如果要使用开环控制、可以调制 COMP 引脚上的电压。  

    如数据表的第 7.3.3 节所述、 COMP < 1.5V 时占空比为 0%、COMP > 3.5V 时占空比为 100%。 占空比将根据该 COMP 电压范围线性调整。  

    您需要将 DAC 信号电平位移 1.5V。  

    谢谢、

    John