This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511A:直流时的 SIM 模型 Ro (H) 值

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629950/ucc27511a-sim-model-ro-h-value-at-dc

部件号: UCC27511A

您好:

UCC27511A 仿真模型似乎即使在直流条件下也对 Ro (H) 使用 2.7 x Ro (L) 值。我预计在低到高瞬态之后、输出电阻将等于数据表第 5.5 节“电气特性“中的 Ro (H) 值。 这是一个准确的假设吗?

谢谢、

Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    现有型号仅对驱动程序的功能建模。 在切换和直流期间都很难准确地模拟 ROH 和 ROL 规范。这种情况发生的原因有几个。

    首先、可以建模的参数数量有限。 从模型中看、输出结构中使用的 FET 无法在所有器件工作模式下完全捕获 ROH 和 ROL 规格。 看起来、为输出结构建模的参数不包括开关和直流的 Rdson。如果没有更复杂的功率 FET 模型、对这些器件的输出结构进行建模是无法完全复制的。

    其次、PSpice 模型的输出结构与在芯片上实现的方式不同、并不能完全复制输出结构。 这是因为我们的 PSpice 模型仅对驱动器的功能进行建模、而不是每个规格都进行建模。

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annabelle:

    我懂了。 我正在处理的应用是使用此信号将 10V 脉冲驱动到 50 欧姆的电阻负载中。 那么、假设上拉网络的输出电阻在直流中约为 ROH 是否安全?

    谢谢、

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您提到您使用的是阻性负载、我想注意以下事项:我们的驱动器设计为与容性负载一起使用、在驱动阻性负载时、该驱动器只能处理高达 0.3A 的拉电流/0.6A 的灌电流、否则可能损坏输出级 FET。 如果可能、我建议不要使用电阻负载、但如果无法避免、您需要调整电阻的大小、以使驱动器消耗的电流保持在 0.3A 以下。  当 VDD = 10V 且输出端为 50 Ω 时、驱动器消耗的是 200mA、因此接近最大值、我建议谨慎操作。  

    但是的、在本例中、直流输出电阻约为 ROH。  

    谢谢、

    Annabelle