请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号: UCC28950
尊敬的 Anil:
感谢您的回复。
我们需要两种可变(可编程)电源模型(模型 1 和模型 2)、如以下规格所示。 请为此应用推荐合适的反激式 PWM 控制器
有一个参考设计 输出电压 : 3V-63V/5A(自动量程时最大 80W)
对于模型 2 输出电压 : 3V-23V/20A(80W 最大值,具有自动量程功能)
请查看下图

谢谢
Vikram