This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 支持读取充电状态以控制 LED

Guru**** 2924160 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627888/tps25751-tps25751-support-reading-the-charging-status-to-control-led

器件型号: TPS25751
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

尊敬的先生:

TPS25751 GUI 工具是否支持通过 I2C 读取 BQ 系列芯片的充电状态、并将这些事件映射到 GPIO 以进行 LED 控制?

LED 控制信号条件如下: LED.png

此致、

Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS25751 GUI 工具是否支持通过 I2C 读取 BQ 系列芯片的充电状态并将这些事件映射到 GPIO 以进行 LED 控制?

    TPS25751 不支持此类功能。  您需要一个外部 MCU 来读取 BQ 器件(这可通过 PD 和 I2Cr 命令来完成)、然后控制 LED。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的答复。

    这可以通过 PD 使用 I2Cr 命令完成-->如何完成?是否有任何参考示例?

    此外、是否有 TPS25751 GUI 用户指南?

    此致、

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如何做到?是否有任何参考示例?

    请查找附加的 I2Cr 命令示例。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/I2Cr_5F00_example.csv

    另外、是否有 TPS25751 GUI 用户指南?

    我不相信有。  您可以在 EVM 用户指南中找到 GUI 说明。   

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9b/slvucp9b.pdf#page=12

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的答复。

    此致、

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    关于客户的充电(电池 2 节电池)应用要求、计划的 PD 曲线为 5V/3A、15V/3A 和 20V/2.25A。根据我们的初始评估、我们打算实施 TPS25751D 控制器以及 BQ25798。

    能否说明此组合是否非常适合电源路径和所需的协议协商? 此外、对于可能提高效率或集成的替代解决方案、我们将不胜感激。

    谢谢你。

    此致、

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通常、PD 控制器广播的 PDO(功率数据对象)将由您的目标终端应用定义。  TPS25751 为整个 SPR(高达 100W 的标准功率范围)提供服务、因此我相信这是适合该应用的 PD 器件。

    当前的参考设计:USB-PD-CHG-EVM  –01 评估板|德州仪器 TI.com

    关于最高效或集成的解决方案、我将要求支持 BQ25798 的团队确认这是最好的部分。   

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    BQ25798 是这些功率等级的理想选择。

    此致、

    Jeff