Other Parts Discussed in Thread: LMR60406-Q1
器件型号: LMR60406-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR60406、
嗨、
我在目标频率为 2.2MHz 的固定 3V 运行中使用 LMR604063SBRAKRQ1。 RT 设置为 13.7k Ω。 L =的 10µH、Cout = 100nF + 4.7µF + 10µF、Cin = 100nF + 4.7µF。 作为负载、我使用 11 Ω 电阻器来实现 300mA @ 3.3V。
在自动模式下使用 LMR60406 时、我观察到频率已经在 300mA 时降低。 从数据表中可以看出、LMR 在此工作点以 CCM 和 2.2MHz 运行。 负载电流越高、开关频率就会达到 2.2MHz。
黄色:VIN;粉色:Vout;绿色:SW 节点。
VIN = 13.5V、负载电流:0.3A

负载电流为 0.4A 时:

还尝试使用电感器和 Vout 之间的分流电阻器来测量电感器电流:
粉色:Vout;黄色:分流电阻时的 Vout;蓝色:分流电阻和电感器之间;绿色:SW 节点。 白色:数学函数 — 分流电压

根据此测量、电感器电流也不接近过零电流限值、以进入轻负载运行状态。
波特图显示了 63°的相位裕度和–14dB 的增益裕度。 反馈环路本身应该保持稳定。
在 FPWM 模式下、该电路在整个负载范围内的频率是固定的。
您能解释一下为什么在自动模式下频率会降低吗? 或者、这是预期的工作模式吗?
谢谢!