Other Parts Discussed in Thread: TPS1686
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS1686
尊敬的 TI 团队:
我在已经稳定的 48V 漏极电压线路中添加了一个电子保险丝、用于进行开/关控制。 电压为 44V 至 54V、电流高达 3A。 我想检查电路、看看是否合适。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.