This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:出现可闻振铃和接近压降电压时的大输出纹波。 仅在 0.75A–1.1A 负载电流下。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627204/lm5148-audible-ringing-and-large-output-ripple-near-dropout-only-at-0-75-1-1-a-load-current

器件型号: LM5148
主题中讨论的其他器件: LM76003

您好:

首先、感谢您对我的帖子感兴趣。

该设计接受宽输入电压范围、在低 Vin 下取决于降压转换器是否进入压降模式、并让 Vout 通过小基准电压偏移来驱动 Vin。

包含包含所有选定组件的快速入门 Excel 文档。

LM5148_final_values.pdf

主要设计值:
VIN_max = 60V
VIN_MIN = 22
VOUT_SET = 21.5V
A_load_typ = 0.5A
A_load_max = 3A
320kHz

该设计已经经过了实施 LM5148 降压 IC 的几个设计版本。 当前版本非常高效、除了我在这里要解决的一个问题外、总体性能也很好。

电源在~22.3V 至~23.4V 范围内时 负载电流范围为~0.3A 至~1.4A:
存在可闻振铃、输出纹波增加至 1.7V。
调节电流 超出这些范围的电压可以完全消除此问题。

测量 1:
23V 电源以及负载电流逐渐增加。
0.75A 负载和 1.1A 负载处于问题范围的边缘并持续 23V、如果超出该范围、则可以消除 Isse。
current_vs_switching_mode.png


测量 2:
22.5V 电源、0.8A 左右的最差纹波。
这段时间测量了输出电压和开关节点:
output_voltage_vs_switch_node.png

 

如果需要进一步测量或数据、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lasse:

    对于 3A 的负载要求、您应使用具有集成 FET 的转换器。 请参阅 LM76003 等 解决方案比控制器+外部 FET 简单得多。

    从快速入门来看、环路交叉频率太低(太接近 LC 双极点,这会影响相位裕度)。 尝试将其设置为 Fsw 的 10%、并确保 Cout(陶瓷)因电压而降额。

    PS:我注意到 VIN UVLO 在快速入门中设置得非常接近 VOUT 设定点、因此也要进行检查。 发送原理图进行审核。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢您推荐具有集成式 FET 的替代控制器。 我们选择此设计是为了拥有更多手柄以提高效率。 散热器没有空间、而且尽量减少累积的热量是一项严格的设计要求。

    关于环路交叉频率、您建议使用外部补偿设计、而不是当前使用的内部补偿设计。
    COUT 为 6 x 22uF 陶瓷 X5R、 0805 35V。 (QuickStart 估算的最小值为 8.8uF)

    此设计中未使用 UVLO。 EN 引脚= Vin 引脚。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lasse:

    对迟来的答复表示歉意。

    使用快速入门计算器推导外部补偿值。 请注意、陶瓷电容会随着电压(尤其是 0805)而降额、因此请在快速入门指南中插入降额值以获得正确的补偿值。 在电流检测上也添加一个 RC 滤波器、以防出现一些噪声问题。

    此致、

    Tim